This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:引线框差异

Guru**** 2946310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1137505/sn74lvc1t45-lead-frame-differences

器件型号:SN74LVC1T45

您好!  

我们在从不同组装地点购买的器件中发现了不同的引线框和键合线。  
您能告诉我们这是否会影响器件的外形尺寸或功能吗?
器件是从 TI Direct 购买的。  
如果您需要其他信息、请告诉我。  

HNT:

TIPI (从工作板上拔出的部件在引线上有残留焊料):

JCE:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dorian、

    所有器件的时基故障率和性能都应相同。 请查看下面的更多资源。

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?partType=tiPartNumber&partNumber=SN74LVC1T45#resultstabl

    https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=SN74LVC1T45

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引线框在这些组装地点之间存在这种差异是否正常?

    我想,既然泰国用银制预制引线框,那是因为它们在引线 框上没有球键合?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dorian、

    我将在组装地点再次确认这一点、并在收到回复后通知您。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dorian、

    [引用 userid="415070" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1137505/sn74lvc1t45-lead-frame-differences/4221993 #4221993"]这些汇编站点之间的引线框是否如此不同?

    不同组装地点之间的引线框设计通常会有所不同。 引线框被视为每个工厂拥有的专有信息/设计。  

    [引用 userid="415070" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1137505/sn74lvc1t45-lead-frame-differences/4221993 #4221993)]我假设泰国将其引线框预制为银色、这是它们在引线 框上没有球键合的原因?  [/报价]

    不、这不是原因。 预镀引线框(PPF)可以有焊球键合或引线框、也可以没有引线框上的焊球键合。 此外、PPF 还包括镍、钯和金、而不是银。 当您在引线框上观察到焊球键合时、可以考虑反向键合、这是一种引线键合技术。 只要遵循该器件 MB 图的正确布局、不同站点就可以使用不同的绑定技术。

    此致、
    插孔