This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:错误消息"Item 未完全计划"表示什么

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, TI-API

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158203/sn74lvc1g125-what-does-the-error-message-item-is-not-fully-scheduled-mean

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件: TI-API

当尝试使用 器 件型号 SN74LVC1G125DCKR 订购器件 SN74LVC1G125时、我收到错误消息"Item is not fully scheduled"。 了解这意味着什么将使我能够给最终用户一个更好的消息来指示正在发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、网站显示"缺货"。 您可以获得74LVC1G125DCKRG4 (完全相同)或74LVC1G125DCKTM4/SN74LVC1G125DCKT (小卷带)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、为了确认我是否收到错误消息"Item is not fully scheduled"、我应该向终端用户报告零件没有库存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是 API、则应在 企业自动化集成论坛中提问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会在那里发帖。 如果在创建新线程时该字段不被称为器件型号、而我需要在 其中键入 TI-API、那将会有所帮助。 我有一个与我的请求相关联的器件型号、最终用户如何假设知道他们要将器件型号字段视为类别字段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我可以理解这是如何令人困惑的、我将与我们的 e2e 团队讨论他们是否可以清除这一问题。

    现在、我可以看到您已经在另一个论坛中发布了该帖子、因此我将关闭此主题。

    此致、

    Owen