This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] /CLR 功能、用于 D LATCH

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158091/clr-function-for-d-latch

主题中讨论的其他器件:SN74HCS259

你好

对于 D 触发器2G74、包括一个 CLR 引脚。

对于 D-LATCH、是否为 D-LATCH 提供了 CLR 引脚?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有清零输入的正常透明锁存器。 只有 SN74HCS259等可寻址锁存器具有/CLR 输入。