This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC123A:需要找到相同的功能来替代74HC123

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT123, SN74AHC123A, CD74HC123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158046/sn74ahc123a-need-to-found-same-function-replace-74hc123

器件型号:SN74AHC123A
主题中讨论的其他部件:CD74HCT123CD74HC123

大家好、团队、

请帮助加倍 TI 与 74HC123相同、我 已经检查了 TI 系列、

TW = K * RT * CT;需要 K=0.45且 tw <5ns。

CD74HCT123:
K = 0.45、但 tw = 17~100ns

SN74AHC123A
K=1需要修改 RC、 tw=5ns

e2e.ti.com/.../74HC_5F00_HCT123.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如链接的74HC123数据表所示、保证可用的最小脉冲宽度为17ns。 CD74HC123和 SN74AHC123数据表均未指定最小值、但 SN74AHC123数据表的图5显示、5ns 超出了该器件通常使用的范围。

    AHC 系列器件的切换速度快于 HC 系列、因此可能会达到5ns。 但为此需要的电容器太小、以至于器件的寄生电容和走线会变得很大、因此您必须将值校准到电路板上、这是不能保证的。