This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245-Q1:方向上拉电阻器

Guru**** 2523340 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158664/sn74avc8t245-q1-dir-pull-up-resistor

器件型号:SN74AVC8T245-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0104-Q1

大家好、我在查看 SN74AVC8T2450-Q1的数据表第17页:

DIR 引脚上有一个上拉电阻器、如何计算上拉电阻器的值?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当您想以后更改方向时才需要上拉。 如果方向是固定的、则可以将 DIR 输入直接连接到 VCC。 (或使用 TXU0104-Q1等固定方向转换器。)

    该值 kΩ 不是很重要;通常使用10 μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢