This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:方向上拉电阻值

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245-Q1, TXU0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158663/sn74axc8t245-dir-pull-up-resistor-value

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件: TXU0104-Q1

大家好、我在 SN74AXC8T245-Q1数据表的第23页上看到了:

我想知道 DIR1上的上拉电阻器值是如何确定的?

最后、是否需要在 DIR2上添加10K?

谢谢你

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当您想以后更改方向时、才需要上拉或下拉。 如果方向是固定的、则可以将 DIR 输入直接连接到 VCC 或 GND。 (或使用 TXU0104-Q1等固定方向转换器。)

    该值 kΩ 不是很重要;通常使用10 μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。