This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104-Q1的 SPI 波特率

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, SN74AXC4T774-Q1, TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158066/txb0104-q1-spi-baud-rate-of-txb0104-q1

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774-Q1TXU0304-Q1

我在 SPI 通信端口上应用了4位双向电压电平转换器 TXB0104-Q1、但 SPI 速度存在问题。
在数据表中、当 VCCA=1.8V、VCCA=3.3V 时、数据速率标记为55Mbps。
它应该至少为10Mbps、但很难在1Mbps 以上运行。
请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图不完整;它不显示连接到 I/O 的内容。 我怀疑有一些负载(长迹线、连接器、电缆或上拉/下拉电阻器)违反了数据表第8.3.3/8.3.5节中规定的限制。

    此应用的正确器件是 TXU0304-Q1或 SN74AXC4T774-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.8V I/O 和3.3V I/O 直接连接到应用处理器和微处理器。
    信号线路上没有连接上拉/下拉电阻器。
    GPIO 端口上的输出或输入端口设置为内部上拉或下拉是否有问题?
    当前应用的产品是 UQFN 类型的 TXB0104QRUTRQ1、我们发现的替代产品是 LSF0204RUTR。
    如果我将 LSF0204RUTR 应用于 SPI 通信、是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器是外部电阻器还是内部电阻器无关紧要。

    LSF 需要上拉电阻器、而较强的上拉电阻器则需要更高的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kijung、

    您能否分享您发现有问题的 I/O 波形?  

    [引用 userid="494701" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158066/txb0104-q1-spi-baud-rate-of-txb0104-q1/4355503 #4355503"]如果 GPIO 端口上的输出或输入端口设置为内部上拉或下拉,是否会出现问题?

    如果您是指 MCU 的内部 PU/PD 电阻器、如果它们太强、则可能会成为问题。 有关 确定外部电阻器大小的更多信息、请参阅此应用手册。  

    [引用 userid="494701" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158066/txb0104-q1-spi-baud-rate-of-txb0104-q1/4355503 #4355503"]如果我将 LSF0204RUTR 应用于 SPI 通信、是否存在任何问题?[/quot]

    该器件可用于 SPI 通信、但有更好的选择。 例如、TXU0304 (也采用 UQFN 封装)是一款专为 SPI 通信设计的固定方向转换器、因为 I/O 以类似于 SPI 的特定方式进行设置。  

    此致、

    插孔