This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:建议在未来10到20年选择合适的逻辑系列和器件

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158545/sn74lvc1g14-advice-to-pick-right-logic-family-and-devices-for-next-10-20yrs

器件型号:SN74LVC1G14

下面是我的客户问题、非常感谢您的建议。

目前我正在寻找一些逻辑 IC。  我想为我们的新器件建立一个稳定的基础、该器件将在未来10到20年提供。

因此,我也想使用第二和第三源选项。  当然、TI 是我的第一 选择。

 

在第一步中、我获取了您的逻辑指南、从选择 LVC 系列开始。 但目前很难找到其他制造商。

也许您可以帮助我找到一个未来稳定且最适合我们系统的系列。

 

我们需要什么?

  1. 1通道非、1通道2输入和、1通道4输入或、1通道7输入或(或类似组合–某些3输入级联)、1通道缓冲器
  2. 3、0至3、3V 工作电压–最大5、5V、用于降额
  3. 每500ns 应可实现30ns 脉冲
  4. 逻辑器件的低功耗1-2mW、总功耗将达到最大值 25个逻辑门、因此平均 每种电流应小于30uA
  5. SC-70似乎还可以–或者是否有更常见的封装? 空间不应该是一个大问题

 

很高兴了解您对此主题的看法。 也许我们可以设置一个小呼叫吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是:74xx04、74xx14 (施密特触发输入);和:74xx08;或:74xx332、74xx4075、 缓冲器:74xx34、74xx125

    2.唯一的小尺寸逻辑器件系列是 LVC 和 AHC。 对于较大的器件、请使用 HCS。 AHC=VHC=NC7S=TC7PH=TC7S=TC7SH;LVC=LCX=NLx7SZ=NLx7WZ=NC7SZ=TC7PA=TC7SA=TC7SZ=TC7WZ。

    传播延迟小于30ns。

    漏电流受到温度的极大影响。 您是否有已知上限? AUP 系列功耗更低、但不支持5V 电压

    5、SC-70和 SOT-23都很常见。 SC-70由于尺寸较小、因此更为常见、但这意味着目前库存较少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      除了 Clemens 提供的有用建议、我还建议尽可能考虑使用双封装。

    每个插座通常只需很少的额外精力即可获得两个封装选项、这为在出现短缺时填充上述插座提供了更广泛的选项阵列。 在大多数逻辑用例中、添加的残桩/布线不会影响信号完整性、从而产生任何重大影响。 我们最近在此处发布了有关此主题的简短应用手册: 使用最小封装解决方案优化分立式逻辑设计的布板空间

    坚持使用非专利封装也会有所帮助。

    对于14-20引脚逻辑、我建议使用 PW (TSSOP)和 BQ (WQFN、TI 封装名称是 BQA、BQB 和 RKS)、因为它们是相对较小的选项、仍然非常受欢迎、并且可从多个供应商处获得。

    对于较小的逻辑器  件、0.65间距(DCK、DCT)和0.95间距(DBV)封装是最常用的封装、但在单个封装中同时适合这两种封装是一种严格的挤压。 如果您使用 DBV 和 DSF 或 DPW、则可以轻松安装两者(尽管手工焊接 DSF 或 DPW 非常具有挑战性)。

    -

    TI 将在很长一段时间内继续制造 CMOS 逻辑器件-- HC 系列已有40多年的历史,目前我们仍在不断改进和增加它。 我不能为我们的竞争对手说话、但我怀疑只要这些器件仍然很受欢迎、他们也会继续制造这些器件。

    我建议避免使用较旧、不太受欢迎的系列-特别是双极逻辑(7400、74S00、74LS00)。 现在没有太多人愿意将30+mA 的功率预算用于单个逻辑门、因此这些人不会看到太多的使用、我预计有一天可能会完全消失。