This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G126:这个器件是否可被用在3.3V 的电源电压上?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G126, SN74LV1T126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158573/sn74ahct1g126-can-this-device-be-used-with-a-supply-voltage-of-3-3v

器件型号:SN74AHCT1G126
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T126

你(们)好

尽管 数据表中说建议的电源电压为4.5至5.5V、但我们在其中一个设计中错误地使用了电源电压为3.3V 的 SN74AHCT1G126。

尽管如此、缓冲器似乎可以与3.3V 信号输入配合使用、并提供3.3V 信号输出、然后正确触发。

即使这不是预期用途、您能否提出什么含义?  

尽管发生了变化、但这是否可行? 我们应该注意哪些误差?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AHCT1G126未在3.3V 下进行测试。较低的电源电压会导致较低的驱动强度和较低的速度。 无法保证电气特性甚至正确运行。

    我既不能确认也不能否认此器件使用与 SN74LV1T126相同的裸片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、  

    Clemens 对此表示非常好。 4.5V 至5.5V 为"建议运行条件"。 这些是测试以下特性的电压。  

    我们无法保证这种方法不会出现故障、我们也不建议客户使用给定范围之外的值。  

    最棒的
    艾伯特