This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:PC3OUT 运行

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4046A, SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158031/cd74hc4046a-pc3out-operation

器件型号:CD74HC4046A
主题中讨论的其他器件: SN74LV4046A

您好!

我对 CD74HC4046A 的数据表(从 Harris Semiconductor SCHS204J 获取的数据表)有疑问。

关于相位比较器3 (PC3)、数据表中的图7展示了 PC3的工作波形。 是这样吗?

与其他等效制造商的数据表相比、SIGIN 和 COMPIN (VCOOUT)似乎正好相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PC3的输出实际上是反相的:

    CD74HC4046A (Harris):

    SN74LV4046A (TI):

    74HC4046A (试验):

    Harris 和 Nexperia 数据表中的功能方框图是相同的:

    CD74HC4046A:

    74HC4046A:

    但是 、《使用 CD54/74HC/HCT4046A 和 CD54/74HC/HCT7046A 的 CMOS 锁相环应用》 应用报告中的功能方框图显示了不同的连接:

    SN74LV4046A 数据表指出了与 CD74HC4046A 的兼容性、因此我必须得出结论、图7是正确的、与其他制造商相比、Nexperia 器件确实具有反相输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得这些都是兼容的、并且存在数据表错误。

    现在、兼容性有两点... PC3_OUT 是否需要具有适当的相位与输入-或只需锁定东西?

    我的主要困惑点是 Harris & TI 逻辑方框图似乎与其 PC3图相冲突。  实验显示了我认为正确的波形。

    图上的第一点是 COMPIN = 1、SIGIN = 0、PC3_OUT=1。

    由于 COMPIN=1和 PC3_OUT=1、因此馈送复位的与门应该被置为有效并立即设置 PC3_OUT=0。

    我发现此错误可能会在很长时间后存在、这使我担心我缺少什么东西。  但也许不是这样、Nexperia 部件只是正确地绘制了图。

     -->这是否有帮助?

    --

    该应用手册很有趣、可以显示版本... 但它还将 SIGIN 连接到 RESET、而不是将 SIGIN 连接到 SET。  因此、这似乎抵消了... PC1_OUT 为 XOR、因此无论两个输入是否反相、它都不会产生影响。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS 触发器由边沿触发。 所有数据表都同意这是上升沿(在引脚上)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定、它是边沿触发的... 但是、进入波形并进入开始时所示状态的状态是什么?  如果 PC3_OUT=1、则只有当 COMPIN 变为高电平时才会发生 PC3_OUT 的下一个转换、这将复位触发器并设置 PC3_OUT = 0.... 但根据图 PC3_OUT 在下一个 SIGIN 上升沿转换... 这就是为什么我说它看起来是一个数据表错误、而 Nexperia 时序图似乎正确了。

    因此、虽然我关于它立即转换的观点可能不正确、但我认为波形不正确。  再说一次、除非我缺少其他东西。  但我不知道这是什么。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    毕竟、图7是对还是错?

    如需更多信息、SEMI 上的波形与 EXPERIA 相同。

    此外、图中所示的 VCOIN 的平均电压上升和下降。 7与 EXPERIA 和 ON-SEMI 相对、不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题只能通过查看一个实际的芯片来回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意...