This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:VCCG>VCCB

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1029680/txs0102-vcca-vccb

器件型号:TXS0102

大家好、

我的客户正在考虑使用 TXS0102。 请就以下问题提出建议吗?

根据下面的应用手册、VCCA 和 VCCB 之间有内部保护二极管。  您能告诉我在 VCCA>VCCB 时导致器件损坏的功耗截止日期吗?

https://www.ti.com/lit/an/scea060/scea060.pdf

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口、您好!

    与最大绝对值表中列出的其他额定电流类似、它可能在50mA 范围内、但我没有确切的值可供选择。 我只能建议不要在 VCCA > VCCB 的情况下使用该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    感谢您的支持。 我收到了客户的其他问题。

    在 OE 为高电平时、限制"不使用 VCCA > VCCB 的器件"是否为限制? 当 OE 为低电平时、Vcca > Vccb 是否存在问题?(数据表指出 Vcca 和 Vccb 的电源序列没有限制。)

    2. 在 OE 处于低电平状态的情况下:
    当 Vcca 和 Vccb 电源被输入时、A 侧和 B 侧的 IO 引脚是否分别被上拉至 Vcca 和 Vccb? (我指的是第2页的图表。)  https://www.ti.com/lit/an/scea060/scea060.pdf

    在这种情况下 、行为是否会根据 Vcca 和 Vccb 之间的大/小关系而变化?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-山口、您好!

    对于问题1、当 OE 为低电平时、由于器件被禁用并且不运行、这种情况下应该是正常的。 当器件被启用并且您尝试通过器件传递信号时、不应为 VCCA > VCCB。

    对于问题2、由于 OE 引脚为低电平、I/O 将被禁用并且不跟踪电源电压。 在禁用前、您可能会看到 I/O 电压跟踪电源、但这取决于定序。 如果 OE 引脚被接至 VCCA、由于内部上拉电阻、I/O 电压将跟踪相应的电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    感谢您的回答。 我向客户解释了、他明白了。

    此致、

    山口