This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:B 通道逻辑是晶体管问题。

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1030972/lsf0108-b-channel-logic-are-transistor-issue

器件型号:LSF0108

您好!

我们使用电平转换器(LSF0108PWR)将3.3V (Vref B)转换为1.8V (Verf A)、能够测量通道 A 信号逻辑电压为1.8V。 但在通道 B 中、对于 B6、B7、B8信号、信号逻辑电压为2.1而不是3.3V、其余的 B1、B2、B3、B4、B5通道信号逻辑电压为1.8V 而不是3.3V。

当我 将 EN (低电平)连接 到 GND 时、对于 B6、B7、B8信号、通道 B 信号逻辑电压为3.3V、其余 B1、B2、B3、B4、B5通道信号逻辑电压为0V、而不是3.3V。

请 验证以下原理图并建议是否需要任何更改。

此致、

Gajendran A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gajendiran、

    我看到您的偏置电路稍微不正确、我看不到任何上拉。 我建议您观看 有关 LSF 系列的培训系列。 它们将极大地帮助您在系统中正确实施该电平转换器。 如果您在观看视频后有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan Hubbard、

    感谢您的回复,通道 A 和通道 B 所有信号端口都需要拉电阻器,即设备端(SD 卡连接器)和 FPGA 端? 或者只有一侧足够(端口信号或端口信号)、请确认。

    在中、当前 FPGA 内部启用了上拉电阻器(端口 A 信号)、端口 B 侧(SD 连接器侧)未使用上拉电阻器。

    请确认端口 A 信号和端口 B 信号上需要哪些信号上拉电阻器?

    注意: 所有信号都不是电平转换器上的开漏引脚。

    此致、

    Gajendran A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 LSF 输出均为漏极开路。 (请观看视频。)

    您应该在所有 LSF 引脚上都有上拉电阻器用作输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SD 卡数据0-3信号是双向引脚(IO)、即使这些信号是所需的上拉电阻器吗? 通道 A 侧和 B 侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双向引脚是输出引脚、因此需要上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于双向信号、需要两侧的上拉电阻器、对吧? (端口 A 和端口 B)。

    如果我们不使用上拉电阻器、会对设计产生什么影响? (某些接口在没有拉电阻器的情况下工作)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gajendiran、

    对于推挽双向信号、您可以避免在电压较低的一侧(本例中为 A 侧)上拉。 如降压转换视频中所述、这取决于 A 端口(<1uA)上接口器件的泄漏电流。 较高电压侧始终需要上拉电阻器来实现上拉转换。 来自 SD 卡(较低电压侧)的任何开漏信号都需要上拉电阻器来驱动为高电平。 我认为这只适用于 CMD 线路、但我在 SD 卡接口方面没有完全的经验、因此我会再次检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan Hubbard、

    感谢您的回复, 您是否有机会了解 SD 接口? 比如需要如何配置拉电阻器?

    您能不能建议电平转换器的两侧(A 和 B)需要上拉电阻器的信号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="417502" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1030972/lsf0108-b-channel-logic-are-transistor-issue/3818720 #3818720"]您是否有机会了解 SD 接口?

    您好、Gajendiran、

    你需要了解你的系统的要求--我们不能为你设计它。

    迪伦提供了有关 LSF 的足够详细的信息、我认为您需要了解更多有关系统中其他器件的信息、以确定要使用的上拉电阻器。

    如果您无法做到这一点(可能数据不可用)、则只需在所有引脚的两侧放置上拉电阻器、并在电路板构建后对其进行测试。 您始终可以调整电阻器的大小或将其完全移除、但如果将其从设计中完全移除、则很难将电阻器重新添加到电路板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    感谢您的支持!!!

    我们为高侧(通常为 B 侧)输出信号(I、e SD 时钟和 CMD)添加了上拉电阻器、并根据数据表进行匹配。

    和推挽双向信号(SD 卡数据信号)是否需要 高侧(通常为 B 侧)上的拉电阻器?

    此致、

    Gajendran A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="417502" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1030972/lsf0108-b-channel-logic-are-transistor-issue/3824896 #3824896"]需要在 高侧(通常为 B 侧)上使用推挽双向信号(SD 卡数据信号)?[/quot]

    是的、器件高侧的所有输出都需要一个上拉电阻器。

    如果 LSF 仅从高侧(B 端口)的推挽器件接收输入、则无需上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    在 LSF 数据表中、绝对最大额定值表中的持续通道电流为128mA。 该128mA 是每通道电流额定值、通道 A 和通道 B 电流额定值还是整体通道电流额定值?

    电流设计 Vref_B 引脚直接连接到3.3V 电源、无需200K 电阻器。 那么,如果没有电阻器,会产生什么影响 ?

    对于双向信号(数据信号),在 A 侧 FPGA 内部启用拉电阻器,  如果不在 B 侧使用拉电阻器,是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、不要使用200k 电阻器是完全错误的、器件将无法正常工作。 产生的短路也可能会损坏组件以及电路的其他部件。

    请观看有关如何偏置器件的视频、该视频位于: 了解 LSF 系列的偏置电路|德州仪器 TI.com 视频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们单独使用200K 电阻器作为使能信号、但 直接连接到3.3V 电源的 Vref_B 引脚会影响功能。 请参阅下图。

    了解短路可能会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅在 kΩ 引脚上、200 μ A 是无用的;需要限制流入 Vref_B 和流出 Vref_A 的电流