This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:SN74LV1T34

Guru**** 2505585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1031403/sn74lv1t34-sn74lv1t34

器件型号:SN74LV1T34

您好!

我正在使用上述器件型号电平转换器将5V TTL 信号降频为3.3V 信号。  我已经损坏了其中的几个芯片、但是当我测量输入和输出线路时、我看不到任何可能损坏芯片的情况。  我唯一能想到的是、当我关闭系统时、3.3V VCC 在输入引脚上的5V 之前大约0.4秒关闭。  这会损坏芯片吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Craig、

    无论 VCC 是什么、输入都可以在输入端安全地接受5V 电压、因此我认为这不会成为问题的原因。 您能否提供电路原理图? 我想了解器件必须驱动的负载类型。 操作范围截图也会有所帮助。 我想查看通过的信号的频率以及上升和下降时间的速度、以确保不违反数据表规格。 极慢的边沿可能会损坏器件、请参阅此 常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    不、我不会指望这会导致任何问题。

    器件发生故障时、具体情况如何? 您能否共享器件原理图+任何连接的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    很抱歉、没有更快地响应。  我的应用原理图如下所示。  在左侧插入了摄像头组件、在右侧插入了一组闪光灯 LED、用作摄像头闪光灯。  电平转换器仅用于将5V (由 LED 生成)修改为摄像机可以承受的3.3V 电平。  我们认为正在发生的情况是、LED 的一些瞬态电压事件超过了芯片可以承受的7V、但我们无法在示波器上捕获该事件。 我们已经确定了从电路中移除电平转换器的前进路径。  在此期间、我想知道我是否可以依靠电平转换器芯片来实现开路输出。 我可以处理损坏的 IC、但损坏的摄像头将是一个更大的问题。  迄今为止、我们所遇到的故障并未因输入和输出之间的短路而发生、而是似乎使输入接地短路。  您能否根据芯片内部的情况以任何程度的置信说、它不会以短路输入和输出的方式发生故障?  再次感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Craig、

    我看到输入到输出短路的唯一时间是当输入设置为非常高的电压(例如100伏)时,该电压在器件的所有其他引脚上出现--整个过程变得很短。

    在所有其他情况下,损害仅限于发生的引脚----有一个警告。 如果输入对地短路、这意味着输出将永久保持低电平-或者可能保持高电平、这取决于输入电路损坏的延伸。

    我从未见过一个故障缓冲器,它的输入到输出都短路--这两者之间的电路太多,无法实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回答。  另一个问题是、在 Vin 上没有电压的情况下将 VCC 施加到该芯片上是否会对芯片造成任何损坏?  我在数据表中看不到任何东西、似乎可以避免这种情况、但我认为这是值得询问的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Craig、

    输入端始终有电压--如果您不强制它进入 VCC 或 GND,那么它将浮动,并且很可能最终会出现不理想的电压-- 大多数 CMOS 器件都有浮动至大约一半电源的习惯、这基本上是最糟糕的地方。 我们有一个常见问题解答、其中详细介绍了这种方法的影响: (+)[常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、应用 VCC 和无输入电压并不是使芯片保持正常状态?  我要做的是断开电路板的 TRIGGER_IN 输入、因为它当前未在系统中使用。  如果我理解正确、我需要卸载 R1、或者将 Vin 接地、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想说最好的解决方案就是用一个大电阻器将输入接地—100k 应该可以。 这将防止输入悬空、并限制运行期间的功耗。