This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC245:输入到输出延迟时间(tPHL 和 tPLH)

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1031344/sn74ahc245-input-to-output-delay-time-tphl-and-tplh

器件型号:SN74AHC245

大家好、

我想检查数据表中的 tPLH 和 tPHL 参数。 我在数据表中找到下表。 这些参数似乎与 PCB 布线上的 Vcc 和 Cload 有关。

 

下面是我们的测量值。 我们直接测量 SN74AHC245引脚排列。(输入和输出)延迟时间约为10ns。 它可以满足数据表中显示的最大值、但我们直接测量引脚排列。 这是否意味着我们的 Cload 远小于15pF?

下面是我的问题。

根据我们的测试结果、您认为这是合理的

2.我们如何定义 Cload? PCB 迹线上的等效电容器? 如果我们直接测量引脚分配、我们可以说 CLoad = 0吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    首先、您的探头会有一些电容-即使是最好的探头、通常也会增加1pF、而典型的探头会增加18pF。 这是您正在测量的负载的一部分。

    布线将具有一些与之关联的电容(与连接到布线的任何导体一样)。 有一些计算器可用于根据您的 PCB 参数确定电容。

    您的示波器图像质量非常低-我真的看不到任何 细节,但看起来 您可能是在测量上升时间而不是传播延迟-- tPLH 是从50% VCC 的输入上升沿到50% VCC 的输出上升沿的时间。 在2.8V 电源下、输入和输出信号的测量点将为1.4V。

    您能否发布相同内容的更高分辨率示波器截图以及 PCB 布局的图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.8V tPHL:  

    2.8V tPLH:  

    3.8V tPHL:  

    3.8V tPLH:  

    我们的结构

    我们的布局布线电容估算值为1.5pF。  

    您能否告诉我、我们如何估算应用中的总 CLoad?

    我们需要估算应用中的最大值和最小值 tPLH/tPHL。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保在50% VCC 至50% VCC 范围内进行测量。 您似乎是从信号尺寸的50%、而不是电源值的50%进行测量。

    总负载电容只是所有连接电容的总和。

    您似乎也会受到振铃的影响:

    这可能是由于负载极轻、但也可能是由于布线较长。  

    在给定时间刻度的情况下、这看起来在开关事件之后仅为1ns 或2ns、因此它可以是反射。

    [引用 userid="424310" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1031344/sn74ahc245-input-to-output-delay-time-tphl-and-tplh/3814290 #3814290"]我们想估计应用中的最大和最小 tPLH/tPHL。

    由于您的工作电压范围为2.8V 至3.8V、数据表规格适用于3V 至3.6V、因此您将看到超出数据表规格的一些时序变化。 最坏的情况是2.8V、因为较低的电压始终会导致较慢的输出信号。 由于这不是一个线性函数、并且我们在较低电压下没有数据、因此我恐怕没有一个好的解决方案来估算最坏的情况。 我建议您只需将测量值增加30%即可留出一定的余量。