This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:支持 SD3.0以与 IP4856CX25竞争

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1031815/txs0206a-support-sd3-0-to-compete-with-ip4856cx25

器件型号:TXS0206A

设计

我的客户对 SD3.0接口有要求、他们找到了可支持的 IP4856CX25器件。 那么、我们想知道我们的器件是否可以支持?

沈俊

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    不、我们没有任何 SD3.0特定部件。