This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:在中间输入电压条件下将击穿电流设置为 I/O A 或 B

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1031675/txb0108-shoot-though-current-at-intermediate-input-voltage-condition-to-i-o-a-or-b

器件型号:TXB0108

您好!

我们的客户询问了在 I/O 引脚 A 或 B 上施加中间电压时 A 或 B 输入缓冲器击穿电流

我的理解是、这取决于外部源输出阻抗。 如果驱动器输出阻抗远高于 TXB0108输出阻抗4K 欧姆、则无法看到高击穿电流。 但是、如果源阻抗接近或远低于输出阻抗4K 欧姆、我们可以看到大击穿电流。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshiro、

    这里有问题吗? 我不能完全确定你要问什么。

    击穿电流通常是指流经 CMOS 反相器级的电流、构成该器件的输入。 这并不取决于源输出阻抗、而是取决于输入端的电压电平和电源电压。 此常见问题 解答提供了更多详细信息。 请告诉我这是否有助于回答您的问题。