This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:NXP/NTS0104GU12的直接替代产品

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1031536/lsf0204-drop-in-replacement-for-nxp-nts0104gu12

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: TXS0104E

各位专家、您好!

我们是否可以知道 NXP/NTS0104GU12的直接替代解决方案? 我们是否可以知道 LSF0204是否是解决方案? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交叉参考工具同意: bomcross.ti.com/en/search?searchTerm=NTS0104GU12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的更新、我们还想检查您是否有 LSF0204和 NTS0104的比较表。 我们是否有可提供给客户的表格? 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    该器件的直接交叉参考是 TXS0104E 器件。 我没有一个表、因为它们几乎完全相同、所以最好的做法是将规格表并排放置、以查看小差异(如果有)。