This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS123:SN74LS123设计

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS123, SN74AHCT123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1031696/sn74ls123-sn74ls123-design

器件型号:SN74LS123
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT123A

你(们)好

我正在使用芯片 SN74LS123、但现在有问题下面是我的原理图

在该原理图中、U16B 该部件正常、但 U16A  出了问题。

U29是 一个光耦合器、没有输入、上拉2号引脚和3号引脚的电压、使其电压为5V、现在1号引脚为稳定的1.1V、无下降沿、但13号引脚始终处于高电平、此后、我测量了7号引脚和15号引脚的电压、它们不是相同的。7号引脚、但1号引脚为1.V 15号引脚为0.6V。

针对这种现象,我有一些问题要问。

首先 、13号引脚的输出为高电平、是 不是由15号 引脚的电压引起的?

其次、什么可能导致15号引脚的电压不正确?

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚1上的1.1V 不是有效的逻辑电压。

    LS 系列器件需要大量的输入电流(请参阅电气特性中的 IIL)。 我强烈建议使用 SN74AHCT123A 等 CMOS 器件。

    如果您必须使用 LS 器件、请使 R167和 R169足够小、以便它们能够在总压降小于0.8V 的情况下提供足够的电流