This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:加电时输出逻辑状态、具有输入 H-Z 条件

Guru**** 2823095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1031685/txb0108-output-logic-state-at-power-up-with-input-h-z-condition

器件型号:TXB0108

您好!

我们的客户询问了 TXB0208 I/O 如何通过在 A 或 B 高阻态输入状态下加电工作。

我想它取决于上电期间的上拉或下拉驱动、但这是未知的。 我的理解是否正确?

OE 在上电期间是否有任何上拉或下拉功能?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有上拉或下拉电阻器、因此上电状态不可预测。 (但 A/B 引脚相互回路、因此它们将保持一致。)

    可以添加外部非常弱的上拉或下拉电阻器(请参阅数据表的第8.3.5节)。