This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:我们是否有用于 MAX6818去抖动器的引脚对引脚器件

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1031615/sn74lvc1g17-do-we-have-pin-to-pin-part-for-max6818-debouncer

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件: TPS3422

大家好、

我正在寻找 MAX6818引脚对引脚的替代产品、但我只能找到 SN74LVC1G17、它具有 RC 滤波器、可形成去抖动器。

您能帮您检查一下吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一些按钮复位计时器、如 TPS3422、但与 MA6818不兼容。