This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:电平位移功能不能正常工作

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245-Q1, SN74AXC4T774-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1031470/txb0104-q1-level-shift-function-not-work-properly

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245-Q1SN74AXC4T774-Q1

你(们)好

我遇到了以下问题:

客户表示他们已经测试了 TP1980/TP1981/R2046/R2047、TP1980为高电压(3.3V)、TP1981为低电压(0.07V)、 MCU 已将睡眠请求信号发送到电平转换器、而电平转换器输出到 SoC 仍为低电压电平、因此 SoC 未接收睡眠请求信号且未进入睡眠模式。 我已告诉客户要检查其他通道或 OE 引脚是否也存在功能问题、您能否帮助解决这个问题、因为它非常紧急? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此原理图未显示连接到八个 I/O 引脚的器件。

    TXB 最常见的问题是未满足输入驱动器或输出负载要求(请参阅数据表的第8.3节)。

    只有当您实际上具有双向信号时、才最好使用 TXB。 如果信号都沿固定方向传输、则 SN74AXC4T245-Q1或 SN74AXC4T774-Q1等方向控制转换器将更简单、更可靠、更便宜。