This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:电源序列

Guru**** 2523320 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1030934/sn74avc8t245-power-sequence

器件型号:SN74AVC8T245

您好!

请告诉我以下内容。 如果你能尽快给我一个答案、我将不胜感激。

・SN74AVC8T245是否具有电源序列要求? 如果有、请告诉我。

・当 OE 引脚接地且 VCCA 接通时、?会出现哪种问题

・如果电源 VCCA 和 VCCB 都为0V,信号进入 OE、A 端口或 B 端口是否正常? 是否会出现意外的逻辑值或故障?

・我想知道、即使只有 VCCA 长时间通电、也没有问题。 没有序列要求、但如果长时间通电、只有 VCCA 才能失败?

可以动态切换方向吗? 如果可能、请告诉我该过程。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有电源排序要求。 可以将 GND 施加到 OE 引脚上、而不会出现任何问题。 当两个电源都关闭时、可以向 A/B 端口和 OE 输入施加信号。 只要 VCCB 处于建议的电源电压范围内、在 VCCB 关闭时为 VCCA 加电即可正常。 您可以动态更改方向、最佳方法是使用 OE 引脚禁用器件、然后更改 Dir 的状态、并使用 OE 引脚重新启用器件。 确保考虑数据表中开关特性表中的延迟时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请再次询问以下答案。

    如果 OE 引脚在 VCCA 斜升之前固定为 GND、那么在 VCCA 斜升期间、SN74AVC8T245是否会从端口向端口 B 输出意外逻辑?

    > GND 可应用于 OE 引脚、而不会出现任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、器件在功率斜坡期间不会输出"意外逻辑"。 有关详细信息、请参阅此应用报告、并注意报告中显示的器件具有永久启用的内部 OE (与您描述的内容相同): https://www.ti.com/lit/scea058