Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G07-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC3G07-Q1 尊敬的 TI 专家:
在成本敏感型产品中、 有一个3V3传感器为5V uC 提供数字信号、我想使用漏极开路缓冲器 SN74LVC3G07-Q1转换电压电平:
为了计算 Rp 值、我想问一下 SN74LVC3G07-Q1输出 ESD 保护结构-此处绘制为 D1和 D2。
SN74LVC3G07-Q1缓冲器中是否存在 D1等 ESD 二极管?
2. D1的工作方式是否像常规硅二极管那样具有~0、7V 压降、还是一种在更高电压下开始导电的结构?
2.是否有电流从5V 流经 Rp、D1流向3V3电源轨? (请参阅黄色突出显示的路径)