This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:在3.0V 和3.3V I/O 之间转换

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1031264/lsf0204d-convert-between-3-0v-and-3-3v-i-o

器件型号:LSF0204D

我想使用 LSF0204D for UART (12Mbps)在3.0V 和3.3V I/O 之间进行转换 根据数据表、它被写入"此外、为了实现最佳信号完整性、建议 Vref_B 的电压比 Vref_A 高1.0V。"。 是否可以使用此器件? 如果有其他建议设备、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 电压可能与 Vref 电压不同。 (唯一的限制是没有电压低于 Vref_A。) 因此、如果您有这样的电源、您可以为 Vref_B 使用5V 电压。

    总之、对于 CMOS 信号、0.3V 的差值可能无关紧要。 检查接收设备的 VIH。