This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:多个从器件

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1030915/txs0102-multiple-slave-devices

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: TCA9803

您好!

我 在我的设计中使用 TXS0102DCTT。 我将在该总线上连接17个从器件。 16个器件将是相同的 IC (SDI 驱动器)、1个器件将是时钟合成器。 我想知道、使用 TXS0102DCTT 是一个好且安全的主意、或者是否有人建议我使用不同的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiftali、

    该器件更适合点对点连接、可更大限度地减小容性负载。 对于总线上的17个器件、我预计该器件的组合电容会过大。 我相信我们的接口团队将拥有更适合此应用的 I2C 转换器。 我会将您的帖子移至他们的论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我想知道 IC TXS0102可以支持的最大总线电容是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 仅支持低于70pF 的最大数据速率。

    无论如何、考虑一个像 TCA9803那样的 μ I²C 缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    ShiftLI、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能建议 TXS0102DCTT 的任何替代器件、它们可以支持更高的总线电容、并且封装与 TXS0102DCTT 兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见,没有一个。

    您可以使用 TXS、但您应该使用示波器检查您可以实现多快的速度。