This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:纹波电压和 IO 数据

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, SN74AXC4T774, SN74AXC4T245, SN74AXC8T245, TXU0304, TXU0104, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1029953/txb0108-ripple-voltage-and-io-data

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:TXU0204、 SN74AXC4T774、 SN74AXC4T245、 SN74AXC8T245、 TXU0304、 TXU0104、

尊敬的团队:

我的客户正在使用 TXB0108PWR。 他们有一些问题需要您的支持:

一端使用1.8V 电源、纹波电压如下所示。 它是否符合芯片组 TXB0108PWR 电气特性?

2.以下图片中的 I/O 端口数据识别是否存在任何问题?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入上的振铃可能会导致振荡(因为每个输入边沿都可以触发两侧的边沿加速器)。 电源纹波会增加风险。

    TXB 有很多限制(请参阅数据表的第8.3节);只有在实际需要自动双向功能时才应使用它。 它用于什么应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    您是指终端设备吗? 终端设备是电动自行车。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、迪伦、

    我相信他想知道这个接口的用途是什么、我也是如此 最后一个示波器屏幕截图显示了此器件常见的负载问题、因此最好将器件切换到更合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么电压? 什么协议? 每个方向有多少条线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    它们使用电压电平为1.8V 的 SPI 或 UART 协议。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个电压是多少? 还是不用作电平转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个电压为2.8V。 您可以告诉我您需要的所有信息、我会从客户那里获得这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于这个应用、最合适的电平转换器是单向或方向控制的。 SN74AXC8T245具有两组四个同向通道;如果您需要不同的方向组合、请使用两个四通道器件(TXU0104、TXU0204、TXU0304、SN74AXC4T245或 SN74AXC4T774)。

    使用 TXB0108可能适用于慢速 UART、但使用 SPI 时、任何类型的振铃(如上面的最后一个波形所示)都会引入错误的时钟边沿。