This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH244A:SN74LV244A 的替代产品

Guru**** 2927220 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH244A, SN74LV244A, SN74HC244, SN74LVCH244A, SN74ALVCH244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1030498/sn74lvth244a-replacement-for-sn74lv244a

器件型号:SN74LVTH244A
主题中讨论的其他器件: SN74LV244ASN74HC244SN74LVCH244ASN74ALVCH244

除了工作电压差和特征环境温度之外、您认为是否还有其他重要参数、这两者之间存在差异、用于 P2P 替代?

将 SN74LV244A 替换为 SN74LVTH244A

SN74HC244呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    LV244和 LVTH244之间的主要区别在于"LVTH"器件包括 TTL 兼容(减少阈值)输入以及总线保持输入电路。 虽然与 TTL 兼容的输入通常不会导致任何问题、但如果 客户在器件外部使用任何上拉或下拉电阻器、或者输入由弱信号驱动(即不能过驱动总线保持电路)、总线保持电路会导致一些问题。

    本应用手册详细讨论了总线保持电路的相关问题: https://www.ti.com/lit/scla015

    HC244具有正输入钳位二极管、而 LV 系列没有。

    至于 LV244的替代产品、我们需要一些详细信息来确定最佳适配性。

    这只是一个电源限制问题、还是客户在他们的 LV244系统中看到了某种问题? (如果有问题、是什么?)

    电源电压是多少?

    输入信号?

    输出负载?

    电源序列(相对于 I/O 信号)?

    是否要求器件在 VCC = 0V 时处于高阻抗状态?

    静态功耗是否存在限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    这是 RS-485收发器 SN65HVD3088EDR 的电源问题、其输出端连接到 LV244A 的输入之一。  
    由于电源问题、他们正在考虑移除 RS-485收发器、在这种情况下、LV244A 的输入之一将悬空。
    它们不想更改电路板、因此需要 LV244A 的"总线保持"P2P 替代方案。 (PW 20引脚封装)

    LVTH244和 LVCH244是具有部件的替代产品、并且具有相同的使能结构/引脚分配。

    VCC:5V、但3.3V 也是可接受的

    我可以确认其他 Q、但同时:

    我了解 LV244A 和 LVTH244A 之间的差异

    [引用 userid="216259" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1030498/sn74lvth244a-replacement-for-sn74lv244a/3809625 #3809625"] LV244和 LVTH244之间的主要区别在于"LVTH"器件包括 TTL 兼容(降低阈值)输入以及总线保持输入电路。

    那么、LV244A 和 LVCH244A 之间的主要区别是什么?

    SN74ALVCH244PWR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、LV-A、LVT、LVC 和 ALVC 属于不同系列。

    对于具有总线保持功能的244器件、您有三种选择:SN74LVCH244A、SN74ALVCH244和 SN74LVTH244A。 (所有这些器件仅支持3.3V 电压。) LVT 器件具有更高的驱动强度、但功耗要高得多。 ALVC 的传播延迟略低于 LVC、这可能对您没有影响。