This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH24T245:SN74AVCH24T245ZRGR 和 SN74AVCH24T245NMUR 是否具有相同的性能?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1030340/sn74avch24t245-sn74avch24t245zrgr-and-sn74avch24t245nmur-same-performance

器件型号:SN74AVCH24T245

大家好、

由于  SN74AVCH24T245ZRGR EOL、

客户 将 SN74AVCH24T245ZRGR 替换为 SN74AVCH24T245NMUR、发现 NAND 应力测试失败。

我们将研究根本原因、将替换回旧的 SN74AVCH24T245ZRGR 以再次进行测试。

同时、我想再次检查是否可以确认两个器件的电气性能完全相同? 已将什么主要内容更改为 EOL SN74AVCH24T245ZRGR?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    此器件的功能完全相同、除了与 ZRG 封装兼容的新封装之外、没有其他区别。