请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74HC14 您好!
我计划使用74HC14驱动 LED、它将灌入大约10mA 的电流。
74HC14的数据表具有额定电流为+/-25mA 的"连续电流"IO、而 IOH 和 IOL 在推荐规格中针对+/-5.2mA 进行了测试。
那么、如何将引脚、IO 或 IOH/IOL 的输出驱动电流能力考虑在内呢?
是否可以为74HC14引脚加载10mA 灌电流以延长运行时间? 或者它会随着时间的推移使 IC 降级?
此致、