This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:我有一个有关 TXB0304电平转换器的查询

Guru**** 2520830 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1030199/txb0304-i-have-a-query-on-txb0304-level-shifter

器件型号:TXB0304

您好!

你好。 我有一位与 TXB0304合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我对 TXB0304电平转换器有疑问

默认情况下启用电平转换器的 OE 状态是什么

此 OE 的数据表存在差异

您能否帮助我了解 TXB0304中 OE 引脚的默认状态以启用它? 数据表存在差异

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 为高电平有效。 图像错误。 数据表中的文本和所有其他位置均正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    感谢您重点介绍这一点、我已将其添加到勘误表中以供将来更新。 正如 Clemens 提到的、OE 为高电平有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    你好。 您能否帮助回答客户的另一个问题? 非常感谢。

    我们是否需要在上电期间将 OE 拉至低电平? 如果我们在 OE 上有下拉电阻、TXB0304是否会在上电后将其拉高? 默认情况下、我需要电平转换器处于启动状态。 对于默认开启条件、请提供 OE 外部 PU/PD 要求的输入。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不关心加电期间 I/O 的状态、则可以将 OE 直接连接到 VCCA。

    如果 I/O 在上电期间必须处于高阻抗状态、则添加一个下拉至 GND、并在稍后使用微控制器的 GPIO 将其强制为高电平。