This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:关于输入频率范围

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04, SN74AUC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1029978/sn74lvc1g04-about-input-frequency-range

器件型号:SN74LVC1G04
主题中讨论的其他器件: SN74AUC1G04

专家您好!

我的问题已锁定。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/999056/inquiry-about-single-inverter-gate/3691150

我创建了新的线程。

我想在我的问题下面得到您的确认。

我找到了如下所示的应用手册。

如何选择小尺寸逻辑器件(修订版 A)(TI.com)

SN74LVC1G 为最大值 200MHz (@ 5V)和 SN74AUC1G 为最大值 275MHz (@2.5V)。

以下是您之前的回复。

这取决于电源电压。 SN74LVC1G04在5V 时支持200Mbps、而 SN74AUC1G04在1.2V…时支持200Mbps 2.5 V

完全不支持200MHz (= 400Mbps)。

什么是正确的数据?

请发送真实数据吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从该应用手册中得出了我的答案。

    FMAX 是触发器的最大输入频率。 但是、速度受输出驱动强度的限制、对于触发器、输出开关的开关频率为输入频率的一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的快速、友好的回复。

    关于逆变器、

    正如您已经提到的、我们是否必须使用最大值 100MHz SN74LVC1G04为5V、SN74AUC1G04为1.2V… 2.5V?

    没有产品能够支持200MHz 的频率。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上面的陈述("速度受输出的驱动强度限制")对于 AUC 系列似乎不正确;传播延迟远小于 Fmax 指示的值。

    在 TPD 为2ns 的情况下、AUC 允许至少500Mbps = 250MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我还有另外一个问题。

    请您回复每个项目吗?

     关于 SN74LVC1G04、

    TPD 为3.1ns 时、最大值是多少 频率为5V?

    2.是否有最大值的计算公式 频率?

     关于 SN74AUC1G04、

    在  2.2ns 和250MHz 的 TPD 下、Vcc 电压范围是多少?

      我认为这是1.5V 至2.5V。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定最大频率有三种方法:

    1. 看看同一系列中触发器的规格。
    2. 根据传播延迟计算频率、例如1/3.1ns/bit = 322Mbps = 161MHz。 这可能会低估实际限值、因为即使输出尚未完成开关、逻辑门也可能能够在其输入端接受新值。
    3. 进行测量、以了解器件实际上可以处理的频率。 TI 仅为触发器和某些电平转换器发布这些规格。

    如果您没有3..、则取从1得出的最大值。 和2.

    tpd 取决于电源电压和负载电容。 对于 SN74AUC1G04、200MHz (400Mbps)对应于2.5ns、此器件可在低至1.5V 的所有电压下执行此操作