This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G10:移除5V 输入信号后、输入引脚保持@ 2~2.2V

Guru**** 2507195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1030258/sn74lvc1g10-input-pin-being-held-2-2-2v-after-removing-5v-input-signal

器件型号:SN74LVC1G10

我正在使用该器件、遇到了非常奇怪的情况。  

工作的静态部分: 引脚 A、B 具有5V 正输入、VCC 为5V。

引脚 C 有一个133K Ω 电阻器(RC)接地、无电容器。  我向引脚 C 施加5V 电压、得到预期的输出 Y 变化

当我从引脚 C 中移除5V 时、引脚几乎总是稳定在~2.3V。   如果 I 接地引脚 C 直接接地(绕过133K Ω 接地电阻器)、则引脚 C 变为0并保持该状态、直到重新施加5V 电压。

为什么会发生这种情况、如何解决?

请注意、由于引脚 C 信号的馈电流非常有限、我无法通过降低 RC 值来实现明显的修正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 的输入泄漏电流最多为5 μ A (在正常温度下应要小得多)。 该电压 µA 通过电阻器的电流为17.3 μ A。

    该电流是否会通过污垢或焊料桥泄漏? 此芯片是否可能损坏(由 ESD 或其他原因造成)、并且由替换件修复?