This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02324:我们能否嵌套此开关以构建4:1多路复用器

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1030221/txs02324-can-we-nest-this-switch-to-build-a-4-1-mux

器件型号:TXS02324

在嵌套 TSX02324以构建4:1多路复用器时、是否存在任何不明显的问题? 还是应该从分立多路复用器中构建它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aaron、

    我不太确定您的意思是什么、您是否有图来显示您正在尝试实现的目标? 需要注意的是、这不仅仅是一个简单的多路复用器、自动方向感应架构可能会导致您尝试实现的目标出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、自动感应器件是与我相关的东西。 设计理念是构建选择树、因此在4:1多路复用器的情况 下、您将有3个 TSX02324。 第一层 将 在其他两台交换机之间切换,每台交换机上挂有两个 SIM 卡。  

    如果这不起作用、TI 是否有一个推荐的解决方案可用于多路复用 两 个以上的 SIM 卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您实际上需要自动感应还是电平转换? 如果没有、只需使用普通复用器。