This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC14-SP:数据表未显示5962-8762401VDA

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1030230/sn54ac14-sp-datasheet-not-showing-5962-8762401vda

器件型号:SN54AC14-SP

大家好、我发现了一个不同的线程、其中考虑 了5962-8762401VDA 和5962-8762402VDA 之间的差异。 TI.com 上的 sock 中的"01"版本、但数据表中未列出。 这是航天级器件吗? 我确实在 SMD 中看到了它、但差异不清楚。 我的客户希望确认 我们获得的5962-8762401VDA 的确切数据(数据表参数)。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 SMD、所有三种器件类型的参数都相同。 有不同的裸片、只有01和03经过辐射测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI.com 上的辐射报告是针对"02"器件的。 这仍然不会累加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    包含与数据表相关的完整器件列表的封装选项附录未正确添加(这是一个自动化系统)。 我已经开了一个 TT 来解决这个问题、我们应该看到 POA 明天出现。

    这四个器件型号应显示在 POA 中:

    5962-8762401VCA

    5962-8762401VDA

    5962-8762402VCA

    5962-8762402VDA