This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:热插拔状态时的状态

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1029610/sn74lvc1g125-state-when-hot-swap-state

器件型号:SN74LVC1G125

尊敬的团队

我的客户希望在热插拔功能中使用 SN74LVC1G125、尽管我认为该器件可以支持关断保护功能、但这将隔离输入和输出。

但在此应用中、OE 连接到 GND 意味着始终开启、125没有加电三态、无法确保加电或断电期间处于高阻抗状态。 那么、加电状态是什么、热插拔应用中有什么风险?

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源电压高于零但低于建议运行条件(1.65V)中指定的最小值时、器件可能无法正常工作、并且输出可能关闭或输出错误的值。