This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:连接

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1029482/txs0108e-connectivity

器件型号:TXS0108E

您好!

我计划使用该部件通过 TDM 协议在2.7伏供电的 MEMS 麦克风与3.3伏 TDM 测试装置之间进行连接。

TDM 仅使用3条信号线、所有单向、CLK 和 SYNC 均来自测试装置并进入麦克风、而数据(单线)来自麦克风并进入测试装置。

时钟频率为12.288MHz。

由于只使用 TXS0108E 的三条线路、我剩下的5条线路是多余的。

我计划将这些线路中的4条悬空、因为 TXS0108E 中有内部上拉电阻器、因此将它们保持未连接不会导致任何问题。

在麦克风板之后添加了电平转换板、并设计和实施了测试装置、因此 A 侧的 A1引脚永久连接到系统 GND。 B 侧的相应 B1引脚未连接任何元件。

我的问题是:根据上面的描述、该器件是否会按其数据表中指定的功能工作? 更具体地说、我是否可以将 A1连接到 GND、或者我必须以某种方式将其取下。

此致、

Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 0V 是有效输入电压、因此 B1也将处于 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!