This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:B 端口上的电压电平问题

Guru**** 2537240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1029018/lsf0108-voltage-level-issue-at-b-port

器件型号:LSF0108

大家好、

我们在设计中使用了 LSF0108PWR IC。 我们按照数据表遵循了设计过程,随附了原理图快照。

在电路板期间-启动时,我们将 L78与 R627交换,以便根据数据表匹配我们的设计。 因此、现在板载 L78为200k Ω、R627为铁氧体磁珠(0 Ω)。

但现在我们在 Pin19、20上面临电压电平问题。 将 L78替换为 R627 (200K)后,我们将在引脚19、20处获得的电压为2.6V 而不是3.3V。 请参阅随附的第二幅图像

在 L78的一端,我们得到的是3.3V,但在另一端(引脚19,20),我们得到的是2.6V。

请帮助解决问题。

曼诺伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有问题。 VREF_A/B 引脚间的电压约为0.8V (kΩ 导通晶体管的栅极阈值电压)、剩余的电压会在200k Ω 电阻器上下降。 请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、由于这个原因、B 端口上的 GPIO 以2.6V 为基准。  因此,其它具有3.3V Vref 的电路无法将这些信号理解为输入。 (VIH)问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源开关;高电平输出电压仅由上拉电阻器决定。 您是否没有上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像现在一样,没有上拉,因为我们将它用于 UART (单向和推挽),而不是任何漏极开路信号。 您是否也建议为推挽信号添加上拉电阻? 数据表中没有提到过这一点。 请建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.4和9.2.2节("上拉转换")说明了对上拉电阻器的需求。