This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS273:数据表错误

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1029072/sn74hcs273-datasheet-error

器件型号:SN74HCS273

我注意到、新 SN74HCS273的数据表引脚排列中存在错误。

2021年6月修订版 A 的第3页上、正确显示了引脚功能表、因为"273功能一直是从时间开始(或至少1970年代末):

但同一页顶部的封装图对于引脚8和9不正确:

我希望没有人尝试使用此引脚布局 PCB ...

-Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    是的、您是正确的、引脚6和7的名称似乎已复制到引脚8和9。 感谢您向我们强调这一点、我们将尽快修复此问题。 目前、您可以使用来自另一个273函数的此引脚分配: