This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:VCCA.VCCB=3.3V 上的最小 VOH 值

Guru**** 1829370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1029084/sn74axc4t245-min-voh-value-on-vcca-vccb-3-3v

器件型号:SN74AXC4T245

您好!

我们有一个问题。

您能告诉我们 VCCA=VCCB =3.3V 时的最小 VOH 电压吗?

我们可以在其他条件下找到最小 VOH、例如 VCCA=VCCB =3.0V 及更低电压。   但我们想知道它们在 VCCA=VCCB =3.3V 时是怎样的。  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。