This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS74:SPICE 模型问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS74, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1028628/sn74hcs74-spice-model-issue

器件型号:SN74HCS74
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好-

我尝试使用 TINA-TI 来仿真 SN74HCS74数据表中图9-1所示的按钮电路。   我认为该器件的 TI SPICE 模型存在错误。

根据数据表中的信息、您可以假设所有 CMOS 输入都是相同的超高输入阻抗。  不过、SPICE 模型中的 CLK 输入似乎具有5K 欧姆的输入阻抗。

下面是我使用的一个简单 TINA-TI 仿真原理图、其中显示了问题:

基本上、每个输入都通过电流表连接到 VCC。  此示例电路的电压源 VS1设置为5V。

PRE、CLR 和数据输入均为50.21nA、这正是我所期望的。  对于5V 输入、这对应于大约99.5M 欧姆的输入阻抗、这也是我所期望的。

不过、CLK 输入测量的电流为1mA。  对于5V 输入、这意味着该 CLK 输入看起来像5K 电阻、这显然是不正确的。

CLK 引脚上的这个低输入阻抗防止按钮电路正确仿真、除非您在 CLK 输入上使用真正的低值电阻器(大约为1K Ω 或更低)。

请注意、大约4个月前、E2E 论坛上有一篇标题为"SN74HCS74:器件电源按钮电路"的类似文章、似乎从未解决过、但该主题现已关闭。

另请注意、SN74HCS74 SPICE 模型在所有其他方面似乎运行正常。  您只需要一个"强"信号来驱动 CLK 引脚。

谢谢!

-Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    感谢您为我们识别此问题。 当我早上回到办公室时、我会告诉我的建模专家、我们会看到 CLK 输入中出现了什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    我通过再次缓冲 CLK 输入对模型进行了快速修复--请尝试此版本:SN74HCS74.CIR

    更新了链接 :e2e.ti.com/.../SN74HCS74.CIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃姆里斯-

    此版本工作正常。  我现在在测试电路中的 CLK 输入上获得50.21nA、现在数据表中的图9-1所示的按钮电路使用10K 输入电阻器在 Tina-TI 中正常工作。

    谢谢!

    -Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。  如果您在模型性能中看到任何其他不一致之处、请告诉我。