This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7486N 的替换器件

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT86, SN74LS86A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1028645/replacement-part-for-sn7486n

主题中讨论的其他器件:CD74HCT86SN74LS86A

您好!

停产器件 SN7486N 的最佳替代器件是什么?

谢谢、希望很快能再见到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎参加论坛!

    这是直接替代产品、还是您只是希望有一个工作电压为5V 的 XOR 门?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 很抱歉、我做出了所有意外的"Hello"回答。 是的、如果可能、直接替换、如果不是最接近 SN7486N 的替代器件、则直接替换。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最喜欢 的是 CD74HCT86、因为这是一种功耗更低的引脚对引脚替代方案。

    如果要坚持使用双极部件、最接近的选项是 SN74LS86A。