This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:VCCA/VCCB/OE/DIR 上电序列请参见

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1028971/sn74avc4t245-vcca-vccb-oe-dir-power-up-sequence-consult

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

大家好、

您可以查看下面两个客户问题吗? 非常感谢。

  1. VCCA/VCCB/OE/DIR 的上电序列要求?
  2. 如果 VCCA 上电、EN 被拉至低电平、VCCB 未上电、DIR 被拉至低电平。 此时、B 侧的端口是否仍处于高阻态?

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stanley、

    不需要上电、但由于 DIR 和 OE 电路由 VCCA 供电、因此建议先斜升。 通过 Ioff/VCC 隔离、当任一电源为0V 时、I/O 被禁用。

    我建议改用较新的 SN74AXC4T245器件、因为它具有更强大的电源定序和 P2P。