This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:多个直流和多个批次

Guru**** 2761045 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1026276/sn74avc4t774-multiple-dc-and-lots

器件型号:SN74AVC4T774

您好!  

我们的一位客户询问了这些部件。

器件是通过 DIGI-KEY 购买的、但具有多个批次、DC、并且同一胶带内的表面纹理和激光标记之间稍有差异。  

如果您需要其他可追溯性信息、以及这是否会影响器件的形状、适用性或功能、请告诉我。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    在同一插槽中使用任何 SN74AVC4T774器件时、我不会看到任何问题。  

    这是一种 DigiKey 重新封装的卷带、还是一种完整的卷带?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是从 TI 卷带中剪下来的。  
    DigiKey 使用了项目代码 296-24740-1-ND 、这意味着器件未重新封装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与我们的质量团队核实混合批次是否是正常做法。 我不会看到这方面的任何问题、因为所有器件的设计都符合我们的数据表规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    请告诉我您发现的内容。
    此外、如果需要 PO 编号、我可以将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dorian、

    我将再次对其执行 ping 操作、以查看是否可以获得答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我到目前为止听到的情况来看、这听起来并不常见、但有时确实会发生。 我正在等待再次听到声音、但我希望反馈能够确认这一点已获得我们质量团队的批准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dorian、

    我得到了一个官方确认、即允许进行批次合并。