This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:针对单次触发加速器的电压阈值

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024940/txs0102-q1-voltage-threshold-for-the-one-shot-accelerator

器件型号:TXS0102-Q1

大家好、

我们收到了客户的此项询问、

您能告诉我 TXS0102QDCURQ1内部的单次加速器运行的电压阈值吗?

我的客户在通过1m 电缆连接的2个电路板之间使用 TXS002QDCURQ1。 虽然这种情况很少见、但由于电缆串扰噪声、单次触发加速器似乎已开启。 为了估算噪声容限、我想知道单次触发加速器运行时的阈值电压。  

 VIH (Ax)和 VIH (Bx)是否 是 一次性加速器的电压阈值?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们不会对单次触发的输入阈值进行规格、因此我没有确切的值来为您提供、但可能是30-40%的 VCC。 我将注意到、不建议在重负载下使用此器件、1 m 电缆 肯定会给此器件带来问题。 这适用于 I2C 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的回答。 我们收到了客户的反馈、

    是的。 这些器件用于我的应用中的 I2C 接口。

    我还有其他问题。

    VCC、但它表示 VCC (A)或 VCC (B)为哪个电压?
    在我的应用中、VCC (A)为+3.3V、VCC (B)为+5V。
    根据波形测量的结果、我假设一次性阈值电压约为1V。
    串扰噪声发生在 VCC (B)侧。

    您能告诉我 TXS0102QDCURQ1的 N 沟道导通栅极晶体管的最大导通电阻值吗?
    我想根据导通电阻值和流经导通栅极晶体管的电流计算最大 VOL 值。
    根据该器件数据表中的"6.12典型特性"、我估算了典型值。 导通电阻为20Ω Ω。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    它将是 VCCA 的30-40%。  我没有可以提供的最大 Rdson、但我会采用您可以使用这些图计算的典型值、并且可能会增加50%、这样会很安全。

    您是否有任何输入和输出信号的示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    这是我们客户的回应、

    >输入和输出信号是否有任何示波器快照?
    是的。 我将向您发送一个波形图像。
    绿色信号是 VCCB 侧的输入信号。
    黄色信号是 VCCA 侧的输出信号。
    我认为波形斜率突然变化的电压值是单次操作阈值。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我会认为这是一个很好的 SI、尤其是当它连接到1 m 电缆时。 它们是正确的、上拉电阻会在单次触发触发以加速边沿之前驱动信号一小段时间。