This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS125:输入阈值电压

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS125, SN74LV4T125, SN74AHCT125, SN74AHCT541, SN74AHCT1G125, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1026538/sn74hcs125-input-threshold-voltage

器件型号:SN74HCS125
主题中讨论的其他器件: SN74LV4T125SN74AHCT125SN74AHCT541SN74AHCT1G125TXU0104

我们正在寻找 VCC=5V 的4通道缓冲器、输入电压来自 MCU 3.3V。  

SN74HCS125似乎能够满足这一要求。 但我们想与您再次核对输入阈值。  

在 d/s 中、它表示:

在应用中、3.3V 输入(+/-5%容差)应用于缓冲器。 该输入阈值是否能够满足? 输入电压的设计裕度是否足够好?  

如果不适合、您是否建议在这种情况下使用其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、SN74HCS125不支持3.3V 输入信号。 3.15V (最大值)的阈值在4.5V 电源下测量。 增加电源电压会将该值增加至3.5V。

    我建议使用 SN74LV4T125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了将3.3V 转换为5V、您可以使用任何具有 TTL 兼容输入的缓冲器、例如 SN74AHCT125或 SN74AHCT541。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    是否有具有 TTL 逻辑的3通道或4通道缓冲器、并且所有输入都位于封装左侧、输出位于封装右侧? 对于 FMEA 来说、安全要求更好。 非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有3通道和4通道缓冲器都具有"错误"的引脚分配(出于历史原因)。 您可以在一个通道(SN74AHCT1G125)和八个通道之间进行选择。

    如果您还有3.3V 电源、则可以使用 TXU0104。