This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G07:上升/下降时间

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1027333/sn74auc1g07-rise-fall-times

器件型号:SN74AUC1G07

您好!

我想知道您是否为 AUC1G07器件等任何微型逻辑门指定了输出上升/下降时间? 我查看了多个数据表、仅查看输入上升/下降时间。

我知道它将取决于负载条件、但想查看 TI 是否有任何有关特定负载的近似上升/下降时间的数据。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我们通常不在逻辑器件上指定输出转换时间。

    AUC 系列具有极快的边沿-转换时间 为1ns。

    LVC 器件速度稍慢、典型转换时间在10ns 范围内。

    AUP 器件具有最平滑的输出、但也非常快-我相信它们通常会在2ns 左右。

    如果您有 IBIS 模型查看器、则可以在每个器件的产品文件夹中提供的 IBIS 模型中直接看到一些波形。 支持 IBIS 的仿真器更好、因此您可以添加负载并了解实际操作/信号完整性。