This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:SN74HC14DRG4和 SN74HC14DR 之间有何不同?

Guru**** 2381220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1027108/sn74hc14-what-is-the-different-between-sn74hc14drg4-and-sn74hc14dr

器件型号:SN74HC14

在详细数据表中、在 "引线镀层/焊球材料"列中显示了 SN74HC14DR 和"NiPdAu | SN"、但 在  "引线镀层/焊球材料"中显示了 SN74HC14DRG4和"NiPdAu "。 都是相同的器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脚注(6)指出:

    可订购器件可能具有多种材料涂层选项。 光洁度选项用垂直线条分隔。

    SN74HC14DR 是在多个使用不同铅涂层的制造基地制造的。 锡和镍/钯/金均符合数据表规格。