This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:希望使用 TTL craft 产品而不是 CMOS Craft 产品

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN7414, SN74LS14, SN7404, SN74LS04, SN74ALS04B, SN74ALS32, SN7432, SN74LS32, SN74LS08, SN74ALS08, SN74ALS165, SN74LS165A, SN74HCT14, SN74AHCT14, SN74AHCT04, SN74HCT04, SN74AHCT32, CD74HCT32, SN74AHCT08, SN74HCT08, CD74HCT165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1026726/sn74hc14-want-to-ttl-craft-product-instead-of-cmos-craft-product

器件型号:SN74HC14
主题中讨论的其他器件:SN7414SN74LS14SN7404SN74LS04SN74ALS04BSN74ALS32SN7432SN74LS32SN74LS08SN74ALS08SN74ALS165SN74LS165ASN74HCT14SN74AHCT14SN74AHCT04SN74HCT04SN74AHCT32CD74HCT32SN74AHCT08SN74HCT08CD74HCT165

您好,

我 想查找 TTL craft 产品而不是 CMOS Craft 产品 ,如下所示,所有 CMOS 产品,您能帮助我找到 TTL 产品来替换它们吗?

SN74HC14DR

CD74HC04M

3.CD74HC32M96

4.CD74HC08M96

CD74HC165MT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么? 如果您需要处理 TTL 信号、可以使用具有 TTL 兼容输入的 CMOS 器件。

    TTL:

    SN74LS14、SN7414
    SN74ALS04B、SN74LS04、SN7404
    SN74ALS32、SN74LS32、SN7432
    SN74ALS08、SN74LS08
    SN74ALS165、SN74LS165A

    TTL 兼容:

    SN74AHCT14、SN74HCT14
    SN74AHCT04、SN74HCT04
    SN74AHCT32、CD74HCT32
    SN74AHCT08、SN74HCT08
    CD74HCT165

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想了解 Clemens 如何轻松构建列表、请观看我们的视频:逻辑 器件型号剖析|德州仪器 TI.com 视频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HC14DR 和 SN74HCS14DR?之间的区别是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 HCS 应用手册

    HCS 器件没有 TTL 兼容输入。 您要尝试解决的问题是什么?