This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC14-SP:抗辐射

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54AC14-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1027084/sn54hc14-sp-radiation-tolerance

器件型号:SN54HC14-SP
主题中讨论的其他器件:SN54AC14-SP

我想将此部件用于航天应用。  就抗辐射能力为50 kRad (Si) TID 的抗辐射能力而言、它是否与 SN54AC14-SP (5962-8762402VCA)类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们的大多数逻辑器件没有辐射测试数据。 在过去、我们的客户针对其特定应用对其进行了测试。

    我的理解是、JPL 用于保存其结果的公共数据库、但这种数据库不再可用。