This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV125A-Q1:SN74LV125A-Q1 -应用问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1026893/sn74lv125a-q1-sn74lv125a-q1---application-question

器件型号:SN74LV125A-Q1

我们更喜欢将 SN74LV125AQRGYR-Q1用于我们的应用。 您能否就以下三个问题提出建议?

  • 我们将仅使用3个缓冲器。 对于不使用缓冲器、我们应该怎么做? 接地或保持断开?
  • 将引脚1/4/10/13连接到 RTN 以保持这些缓冲器始终处于活动状态、对吧?

  • 黄色部分的含义是什么?

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    未使用的输入需要连接到 VCC 或 GND、以更方便的方式进行连接。 未使用的输出应保持断开状态。 我们有一个专门讨论此主题的常见问题解答: (+)[常见问题解答]如何终止逻辑器件的任何未使用通道? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

    对于突出显示的文本、这是指器件的"Ioff"功能、也称为"部分断电保护"。 当 电源电压为0V 时、此特性将器件的输出置于高阻抗状态。  IOFF 指定了此状态期间流入任何 I/O 引脚的泄漏电流、 并在此处的电气特性表中指定: